Россия | русский

13 июн. 2016 г.

Законы и стандарты Бразилии

Международная безопасность промышленных установок и механического оборудования.

Бразильская ассоциация технических стандартов (ABNT) включила некоторые из стандартов ISO/IEC в национальное законодательство. Из-за глобализации и требований рынка крупные бразильские компании, как правило, переходят на стандарты ISO/IEC еще до того, как ABNT включит их в бразильское законодательство.


NRs — Бразильские стандарты

В Бразилии правила по охране труда и технике безопасности находятся под контролем Министерства труда. Эти правила основаны на Своде законов о труде Бразилии (CLT), которая вступила в силу 1 мая 1943 года в соответствии с Указом № 5452. CLT — это трудовое законодательство Бразилии, регулирующее индивидуальные и коллективные трудовые отношения. Указом предусмотрены стандарты NRs, которые определяют необходимые процедуры для обеспечения безопасности на рабочем месте. Стандарты NRs имеют определенное сходство с европейскими директивами, так как они содержат конкретные нормативные положения, которые необходимо соблюдать. Сфера их действия должна быть документально подтверждена с помощью ссылки на стандарты.


NR-12 в Бразилии / Директива о безопасности машин и оборудования

В общей сложности существуют 36 стандартов NRs, относящихся к безопасности, в том числе NR-12, который относится к оборудованию. Все работники государственного и частного сектора, а также лица, зарегистрированные в CLT, должны соблюдать эти нормы. NR-12. Стандарт NR 12 был выпущен, чтобы гарантировать, что требования к безопасности оборудования, как нового, так и бывшего в употреблении, соответствуют международным стандартам.


Содержание стандарта NR-12

Основная цель этого стандарта заключается в том, чтобы обеспечить безопасность нового поколения оборудования, а также наличие всех необходимых данных о транспортировке, сфере применения, правил обслуживания и утилизации. Стандарт также включает в себя меры по адаптации существующего оборудования, а также определяет требования к плановому профилактическому обслуживанию. Также включены требования по утилизации старого оборудования, чтобы избежать продажи устаревших машин, которые не оборудованы надлежащим образом в соответствии с правилами техники безопасности. В настоящее время стандарт предписывает, что перед повторной продажей оборудования оно должно отвечать требованиям безопасности.


Использование, покупка и продажа оборудования в Бразилии

Если вы используете, приобретаете или продаете оборудование в Бразилии, вы должны знать о специальных требованиях стандарта NR-12. Компания Pilz может сотрудничать с вами в качестве партнера, начиная от оценки риска и заканчивая проверкой технической безопасности, чтобы гарантировать, что оборудование соответствует требованиям пересмотренного стандарта NR-12. Мы представлены на международном уровне и знакомы со всеми требованиями вашей страны.


Дополнительная информация:

Справочник по стандартам функциональной безопасности

Услуги компании Pilz