Россия | русский

8 июн. 2016 г.

Законы и стандарты Австралии и Океании

Международная безопасность промышленных установок и механического оборудования

В Австралии штаты и территории обязаны составлять проекты и внедрять законы, касающиеся обеспечения безопасности. Тем не менее, отдельные законы в отношении промышленной безопасности и их требования являются достаточно похожими. В основе соответствующего законодательства лежит «Акт об охране жизни, здоровья и безопасности труда». В этом документе определены обязательства и задачи по заботе о людях, выполняющих различные обязанности. Многочисленные нормы в различных сферах обеспечения безопасности подпадают под действие государственных законов по охране труда и промышленной гигиене.


Нормы, как основа юрисдикции

В общем смысле, правила внутреннего распорядка не являются обязательными по закону. Тем не менее, в соответствующей правовой системе, они часто используются в качестве ориентира для оценки мер, принятых для обеспечения безопасности на рабочем месте. Несоблюдение правил может иметь очень серьезные последствия.


Юридически обязывающие стандарты?

Нормы также являются частью австралийских стандартов, разработанных независимой организацией под названием «Стандарты Австралии». Тем не менее, за редким исключением, австралийские стандарты не являются юридически обязывающими. Стандарты часто используются в судах, когда необходимо оценить, были ли приняты достаточные меры по снижению рисков.


Наиболее актуальный стандарт

Стандарт AS4024.1 является одним из наиболее важных стандартов по безопасности машин и оборудования в Австралии. Хотя его соблюдение не является обязательным, он представляет собой отличную защиту в случае действий, связанных с невыполнением требований к безопасности. С другой стороны, несоблюдение этого стандарта может иметь значительные юридические последствия.


Многие австралийские стандарты основаны на международных стандартах.

Во избежания противоречий с международной практикой и при наличии возможности, Австралия проводит политику принятия международных стандартов (ISO или IEC). В то же время,стандарты США (ANSI) редко соответствуют австралийским стандартам, стандартам ISO или EN, и не имеют большого значения в Австралии.


Дополнительная информация:

Справочник по стандартам функциональной безопасности

Услуги компании Pilz

Законы и стандарты Австралии