Россия | русский

22 дек. 2015 г.

Проверка безопасности

Важный шаг к обеспечению полной безопасности оборудования

Пользователи оборудования требуют абсолютной гарантии того, что системы безопасности отвечают всем необходимым требованиям и соответствуют мировым и региональным стандартам. Безопасная автоматизация в настоящее время является элементом многих систем, что создает дополнительные сложности при обеспечении соответствия требованиям безопасности и стандартизации.

Проверка безопасности является ключом к обеспечению безопасности на рабочем месте и гарантирует соответствие оборудования всем нормам и правилам.  Поскольку проверка проводится на финальных стадиях проектирования и после оценки риска, на данную задачу очень часто могут просто не обратить внимание или недооценить.


Нормы и правила

Системы безопасности оборудования должны быть проверены в соответствии с IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 и 13849-2. ISO 13849-2 EN указывает, что «Проверка - это процесс, который использует как статические, так и динамические испытания, а также другие методы, чтобы показать, что все части взаимодействуют правильно и выполняют предназначенную для них функцию безопасности, и что непреднамеренные функции отсутствуют».


Срок эксплуатации оборудования

Проверка систем управления в машиностроении является фундаментальной частью жизненного цикла системы безопасности оборудования и предоставляет конечному пользователю и поставщикам возможность подтвердить, что система безопасности отвечает требованиям, которые определены во время оценки риска и во время проектирования. Такая проверка также дает конечному пользователю гарантию того, что оборудование полностью соответствует стандартам по промышленной безопасности.

В настоящее время выполнение проверки является сложной задачей, учитывая достижения, которые были и будут сделаны в сфере развития автоматизации оборудования. Для сертификации в соответствии с правилами, таких как маркировка СЕ в соответствии с Директивой по машинам, механизмам и машинному оборудованию, стандарт NR 12 (Бразилия) и отдельные стандарты ANSI, необходима документация о результатах проверки. В некоторых случаях может потребоваться проверка независимой третьей стороны.
 

Дополнительная информация:

Услуги по проверке безопасности

Обеспечение полной безопасности оборудования