Россия | русский

28 мая 2015 г.

Поправка к стандарту IEC/EN 61496-1

Доработка стандарта IEC/EN 61496-1 позволяет стандартизировать уровень полноты безопасности и уровень эксплуатационной безопасности.

Варианты применения различных типовых классов электрочувствительных средств защиты (ЭКСЗ) до сих пор оставались неточными относительно уровня полноты безопасности (SIL – согласно IEC 62061) и уровню эксплуатационной безопасности (PL – согласно ISO 13849).


IEC/EN 61496 станет юридически обязательным 10 мая 2015 года

IEC/EN 61496 "Безопасность механизмов. Электрочувствительные средства защиты. Часть 1. Общие требования и испытания" недавно был пересмотрен, что позволило впервые закрепить за типовыми классами соответствующие уровни полноты безопасности и эксплуатационной безопасности. Эта взаимосвязь типовых классов ЭЧСЗ и SIL/PL выглядит следующим образом:

Возможные области применения в соответствии с
Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 и
SIL CL 1

SIL 2 и
SIL CL 2
SIL 3 и
SIL CL 3

 

Дополнительная информация:

Статья с подробной информацией по IEC/EN 61496-1

Устройства с фоторелейными барьерами Pilz