Россия | русский

4 авг. 2015 г.

PSENvip 2 нового поколения

Вы выигрываете от повышения удобства работы и производительности при использовании защитной видеосистемы PSENvip 2 нового поколения.

Защитная видеосистема PSENvip представляет собой комплексное решение для эффективного контроля над листогибочными прессами и управления их работой. С PSENvip 2 нового поколения пользователи извлекают выгоду благодаря повышению удобства работы и производительности.


Удобство работы

Все пусконаладочные работы и конфигурирование на PSENvip 2 выполняются прямо через интернет-интерфейс в системе управления листогибочным прессом. Как следствие, конечный пользователь может произвести все настройки централизованно. Благодаря компактности PSENvip 2 устанавливается в любом месте, а приемник можно всегда закрепить непосредственно за дисплеем системы управления листогибочным прессом – это облегчает наладку.


Максимальная производительность и высокая эксплуатационная готовность

Теперь в систему автоматизации PSS 4000 встроено аналитическое устройство с набором функций FAST. В результате время прекращения работы системы и расстояние перебега рабочего органа листогибочного пресса сведены к минимуму. Кроме того, существенно уменьшена сеть кабелей. Благодаря прочности механической конструкции, новаторскому светодиодному освещению на передатчике и прекрасно настроенной оптике на приемнике PSENvip 2 гарантирует очень высокую эксплуатационную работу станка, что способствует повышению его производительности.
Наряду с версией, оснащенной базовым аналитическим модулем, выпускается PSENvip 2 с производственным аналитическим модулем, имеющим дополнительные возможности, например, динамическую приостановку функций безопасности.


Краткий обзор достоинств:

  • Все настройки можно произвести централизованно из одного места
  • Установка в любом месте благодаря компактности конструкции
  • Легкая подстройка под требования конкретной прикладной задачи благодаря широкому спектру модулей ввода-вывода
  • Гарантируется кратчайшее из возможных для защитной системы время прекращения работы и кратчайшее расстояние перебега для рабочего органа листогибочного пресса
  • Кабельная проводка сведена к минимуму
  • Высокая эксплуатационная готовность и производительность станка
  • Максимальная безопасность листогибочных прессов

 

Дополнительная информация:

Защитная видеосистема PSENvip

Новое поколение защитной видеосистемы PSENvip 2