Россия | русский

29 окт. 2014 г.

PSS 4000: Системная, глобальная безопасность машинного оборудования

Благодаря новым функциям автоматизированную систему PSS 4000 можно использовать в разных странах и с различным оборудованием.

Различные рынки предъявляют разные требования к автоматизированным системам. Поэтому в разных регионах распространены различные редакторы и протоколы связи. Автоматизированная система PSS 4000 , обладающая широким спектром функций и характеристик , полностью удовлетворяет этим требованиям.


Универсальная и гибкая система для независимых от конкретного оборудования приложений

Системы управления автоматизированной системы PSS 4000 можно интегрировать в различные архитектуры средств автоматизации. Аппаратные средства системы могут обмениваться данными по протоколам  Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP и Profibus-DP . За счет этого обеспечивается независимость приложения от конкретного оборудования.


Различные редакторы функций безопасности и автоматизации

Наличие  нескольких редакторов  обеспечивает свободу выбора языков программирования. Для программирования ПЛК в соответствии со стандартом EN/IEC 61131-3 можно использовать различные редакторы: PAS LD (язык релейных схем), PAS STL (язык структурированного текста) или PAS IL (язык списка инструкций), а для конфигурирования  функций безопасности и автоматизации  - PASmulti.


Приложения с поддержкой нескольких языков

Возможность использовать при работе родной язык облегчает   понимание и эксплуатацию программного обеспечения . Меню, справочная система, инструкции по установке, руководство по безопасности и описание системы доступны в настоящее время на восьми языках (немецком, английском, итальянском, китайском, испанском, французском, японском и португальском).

Автоматизированная система PSS 4000 - простая и комплексная; она может использоваться в различных странах, отраслях и областях применения!


Дополнительная информация:

Автоматизированная система PSS 4000