Россия | русский

18 июл. 2014 г.

Международный пакет, включающий несколько языков, для PAS4000

Благодаря международному пакету из нескольких языков для программной платформы PAS4000, система автоматизации PSS 4000 стала еще более гибкой в эксплуатации.

Удобство для пользователя и простота обслуживания – ключевые проблемы крупных проектов автоматизации. Кроме того, программному обеспечению отводится важная роль в процессе разработки. Программная платформа PAS4000 системы автоматизации PSS 4000 включает в себя ряд редакторов и функциональных блоков. Их можно использовать как для решения задач автоматизации, так и для обеспечения безопасности. Программные инструменты для настройки конфигурации, программирования, ввода в действие и эксплуатации обладают хорошей совместимостью.


Впечатляет большой пакет языков для программного обеспечения

Теперь меню, справочная система, инструкции по установке, руководство по безопасности и описание системы доступны на восьми языках. К немецкому и английскому добавились итальянский, китайский, испанский, французский, японский и португальский языки. Для оператора возможность использования родного языка не только упрощает взаимодействие с программой, но и ускоряет весь процесс обучения.


Редакторы допускают индивидуальное программирование

Даже в рамках языков программирования остается достаточная свобода выбора. Имеется несколько редакторов для программирования ПЛК (в соответствии со стандартом EN/IEC 61131-3) и для конфигурирования функций обеспечения безопасности и автоматизации:

  • Редактор программ PASmulti
  • Редактор PAS IL (язык списка инструкций)
  • Редактор PAS STL (язык структурированного текста)
  • Редактор PAS LD (язык релейных схем)

В результате система автоматизации PSS 4000 стала еще более простой и гибкой в эксплуатации. Автоматизация: полная и простая


Дополнительная информация:

Download PAS4000 1.9.2

Система автоматизации PSS 4000