Выберите на карте ваше местоположения для перехода на домашнюю страницу Pilz для соответствующей страны. Если вы не можете выбрать вашу страну, нажмите сюда: Международный веб-сайт

Закрыть
Россия | русский

Эффективная защита лифтов и подъемного оборудования

Автоматизированная система PSS 4000 сертифицирована TÜV как система защиты пассажирских и грузовых лифтов.

Компоненты автоматизированной системы PSS 4000 сертифицированы как элементы обеспечения безопасности подъемного оборудования. В этой области действуют строгие нормы безопасности и должны соблюдаться определенные требования.

Сертификат подтверждает соответствие следующим стандартам:

  • DIN EN 115-1. Безопасность эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек. – Часть 1. Конструкция и монтаж
  • DIN EN 81-1. Лифты. Правила техники безопасности к конструкции и монтажу. – Часть 1. Лифты электрические
  • DIN EN 81-2. Лифты. Правила техники безопасности к конструкции и монтажу. – Часть 1. Лифты гидравлические

 
Обеспечение безопасности лифтов. Возможность использования в различных приложениях 

Автоматизированная система PSS 4000 – это технически автономное и гибкое решение для операторов и производителей лифтов. Эта исключительно надежная и простая в эксплуатации система предоставляет пользователям широкий набор функций. Сертификат позволяет использовать эту систему в различных приложениях: 

  • пассажирских лифтах
  • служебных и грузовых лифтах
  • с подъемным оборудованием любого типа.

Автоматизированная система PSS 4000 – это гибкое решение для всех областей автоматизации и различных отраслевых приложений.


Дополнительная информация:

Автоматизированная система PSS 4000

Другие области применения системы PSS 4000

Автоматизированная система PSS 4000 – надежная и эффективная защита лифтов и подъемного оборудования