Россия | русский

4 июл. 2014 г.

Безопасное Ethernet-соединение от Pilz

Воспользуйтесь новым "безопасным Ethernet-соединением" для безопасного подсоединения систем к сети Ethernet, не связанной с безопасностью.

Безопасное подсоединение различных систем к сети Ethernet, не связанной с безопасностью, теперь реализуется довольно легко с помощью программных блоков. В результате системы управления PSSuniversal PLC (PSS 4000) и PSS 3000, наряду с конфигурируемыми системами PNOZmulti – каждая с собственным интерфейсом Ethernet – можно безопасно соединить между собой. Существующие у них архитектуры просто расширяются.


Чем это выгодно для вас:

  • Безопасное соединение устройств различного класса через "стандартную" сеть Ethernet
     
  • Безопасное соединение через сеть Ethernet предоставляется в виде программного блока для различных систем. Дополнительный шлюз не требуется
     
  • Отвечает международным стандартам безопасности: до уровня полноты безопасности CL 3 (SIL CL 3) по EN/IEC 61508 и уровня эксплуатационной безопасности "e" (PL e) по EN ISO 13849
     
  • по безопасному Ethernet-соединению можно передать 48 бит данных
     
  • Можно использовать с устройствами всех классов в системах PSSuniversal PLC, PSS 3000 и PNOZmulti с Ethernet-соединением (Modbus TCP)


Дополнительная информация:

Системы управления PSSuniversal PLC

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti