Россия | русский

20 мар. 2014 г.

Автоматическая, безопасная, эффективная

Управление и мониторинг функционирования автоматических транспортных систем с помощью системы автоматизации PSS 4000

Автоматические транспортные системы – это эффективное, надежное решение для удовлетворения растущих потребностей процессов производства и распределения в части сокращения времени производственного цикла и объемов хранения запасов, а также повышения гибкости. Бельгийская компания MoTuM, специализирующаяся на производстве автоматических транспортных систем, приняла решение внедрить и опробовать на практике систему автоматизации PSS 4000.


Система PSS 4000 обеспечивает выполнение стандартных задач / задач безопасности

ПЛК системы управления PSSuniversal PLC встраивается в каждую автоматическую транспортную систему. Система обеспечивает контроль и мониторинг основных функций безопасности /стандартных функций (например, операций загрузки/разгрузки). В части обеспечения безопасности, системы управления контролируют скорость и направление движения отдельных транспортных единиц.


Увеличение производительности благодаря комплексному решению от компании Pilz

Данное решение также предусматривает использование световых решеток PSENopt: регистрация любого перемещения поддонов в автоматической транспортной системе для целей безопасности. Применение комплексного решения компании Pilz позволило оптимизировать работу с поддонами в Логистическом центре. Таким образом, была значительно увеличена производительность как на входе, так и на выходе.
Автоматизация: простота и всеобъемлющий характер!


Дополнительная информация:

Система автоматизации PSS 4000

Система автоматизации PSS 4000 обеспечивает безопасный эффективный контроль и мониторинг функционирования автоматических транспортных систем.