Diretriz CEM

Diretriz CEM

Na era do crescente aumento da ligação de sistemas em rede e do aumento do uso de equipamentos elétricos no ambiente de máquinas, a CEM, uma diretriz para definição de emissões eletromagnéticas de equipamentos, continua ocupando uma alta posição. Equipamentos elétricos não somente podem interferir nas funções de outros equipamentos ou sistemas, mas – se a emissão eletromagnética não for controlada – também representam um considerável risco para o homem e para a máquina.

Por isso, a Diretriz CEM regulamenta a compatibilidade eletromagnética (CEM) de todos os equipamentos colocados em funcionamento ou que são lançados no mercado.

A Diretriz CEM pode ser encontrada na página da internet da Comissão Europeia.

Título oficial da Diretriz CEM

DIRETRIZ 2014/30/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014 para harmonização das prescrições legais dos Estados membros sobre a compatibilidade eletromagnética (nova versão).

Normas afins

 

EN 50370-1/2
série EN 61000
EN 61326

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt

Este artigo foi útil?