Marcação CE

Nova marcação CE depois do transporte de uma máquina da Eslováquia para a Bulgária?

Pergunta:

Quando transportamos uma máquina, que foi certificada de acordo com a Diretriz de máquinas 98/37/CE, da Eslováquia para a Bulgária e a instalamos exatamente no mesmo estado, precisamos certificar a máquina novamente de acordo com a Diretriz de máquinas 2006/42/CE?

Resposta:

Como a máquina está certificada de acordo com a Diretriz de máquinas 98/37/CE, ela não precisa ser certificada novamente de acordo com a Diretriz de máquinas 2006/42/CE.