Marcação CE

Uma máquina sem manual de operação pode ser comercializada, caso este seja fornecido posteriormente?

O manual de operação é emitido pelo fabricante ou por seu representante autorizado sediado na Comunidade. A elaboração deve ser feita em um dos idiomas oficiais. Ao colocar a máquina em funcionamento, deve ser fornecido o manual de operação original e, se for o caso, a tradução para o idioma do país em que ela for utilizada.

Para a colocação em funcionamento, manutenção, inspeção, verificação do funcionamento e, se for o caso, reparo da máquina, o manual de operação deve conter os planos e esquemas necessários e todos os dados da finalidade de aplicação, principalmente no que se refere à segurança das máquinas.

Qualquer erro em um manual de operação pode ter consequências legais, caso se trate de um erro de instrução que tenha como consequência um acidente. O manual de operação é aceito somente na forma escrita.

Última alteração do artigo: 16/06/2011 11:47
Autor: Pilz GmbH & Co. KG
Revisão: 1.5