Na maior feira industrial do mundo, a especialista em automação Pilz demonstrará como a "Transformação Industrial”, o tema central da Hannover Messe, já pode ser implementado na indústria de hoje, com segurança incluída. A empresa está se concentrando nos aspectos de individualização e digitalização. Isso está refletido nos novos produtos: além do sistema de porta de proteção modular e das áreas de minicontroladores PNOZmulti 2 e Industrial Security, a Pilz focará na sua mais recente inovação, o relé de segurança myPNOZ, lançado no mercado em fevereiro. Os especialistas da Pilz estarão disponíveis para responder às perguntas dos visitantes online sobre este produto em destaque.
Ostfildern, 07/04/2021
Expositora na Hannover Messe virtual de 2021, a Pilz traz inovações nas áreas de tecnologia de sensores, minicontroladores e segurança industrial, com foco na individualização, digitalização e segurança
Na livestream da Pilz "My Safety: da solicitação do cliente à solução de segurança individual" (quarta-feira, 14/04/2021, das 15h00 às 15h25), os especialistas da empresa mostram o que faz o inovador relé de segurança myPNOZ se destacar: Desde o processo de aquisição digital através da intuitiva ferramenta online myPNOZ Creator, passando pela montagem personalizada na produção da Pilz, até a instalação rápida e fácil para o cliente. Haverá também um foco em características como a "lógica simples" do relé de segurança modular, que será apresentado utilizando uma aplicação de exemplo. Será demonstrado como a Pilz pode oferecer soluções seguras com o myPNOZ, montadas individualmente a partir do tamanho de lote 1, de acordo com as exigências específicas do cliente. Na palestra subsequente, os especialistas da Pilz responderão a perguntas em um intercâmbio direto.
Implementando soluções de porta de segurança safe & secure
Outro tópico-chave no estande da feira virtual é como as portas de segurança podem ser protegidas de maneira eficiente e quais requisitos de Safety e Security desempenham um papel na respectiva aplicação. O foco do produto é o módulo de maçaneta de porta PSENmlock, que complementa o sistema de porta de proteção modular da Pilz: como parte da solução de segurança abrangente, o novo módulo de maçaneta de porta tem um atuador integrado e um desbloqueio de emergência integrado. Em conjunto com o sensor de porta de proteção segura PSENmlock para travamento e bloqueio seguros, a unidade de botão PITgatebox com a autorização de acesso integrada opcional PITreader, a solução de diagnóstico Safety Device Diagnostics para conexão segura em série e o minicontrolador PNOZmulti 2, é criada uma solução flexível e individualmente adaptável para portas transitáveis.
Minicontrolador como vigia de segurança
Juntamente com o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz, não são criadas apenas soluções completas e seguras para o monitoramento das portas de proteção, o PNOZmulti 2 é uma unidade de segurança para as mais diferentes áreas. A partir de agora, graças aos novos módulos, o minicontrolador configurável pode ser usado de maneira flexível para implementar outras aplicações ou cenários de implementação: Aqui, o foco da aplicação é, literalmente, a tecnologia de combustão. O novo módulo com quatro entradas digitais e quatro saídas de relé diversas PNOZ m EF 4DI4DORD está disponível para a unidade base PNOZ m B1 Burner. Ele permite aos usuários controlar de maneira confiável as funções de segurança relacionadas ao sistema. O novo módulo pode ser usado, por exemplo, para controlar e monitorar com segurança as válvulas de segurança, a pressão do ar de combustão ou a ignição do queimador nos sistemas de combustão.
Reaja rapidamente aos eventos de movimento!
O PNOZmulti 2 também monitora aplicações de movimento de uma forma ainda mais otimizada. O novo módulo de Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM2DO expande o campo de aplicação da tecnologia de acionamento e protege os bens de produção e a máquina através da ligação em cascata e desligamento retardado: o módulo monitora um eixo com segurança em conjunto com a unidade base PNOZ m B0 ou PNOZ m B1. Pode ser criado um programa de módulo independente (mIQ) para cada módulo para controle direto das saídas digitais seguras. Vantagem: Um tempo de reação rápido a eventos de movimento.
Proteção segura de redes de automação com a Pilz
Industrial Security é um tópico importante também para a Pilz: Na Hannover Messe, a especialista em segurança apresentará um novo firmware para o seu Firewall SecurityBridge, que oferece proteção abrangente para redes de automação industrial. Com isso, a partir de agora, o usuário pode não só proteger os minicontroladores configuráveis PNOZmulti e o sistema de automação PSS 4000 da Pilz no nível de aplicação “secure”, como o firewall também garante o controle da comunicação de dados de quaisquer outros equipamentos fora da linha de produtos da Pilz.
Mais informações sobre a participação na Feira
Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt
Telefone:
Email: info@pilz.pt