Agora estão disponíveis entradas e saídas digitais adicionais para o scanner a laser de segurança PSENscan: Agora é possível implementar até 70 configurações comutáveis e monitorar simultaneamente até três zonas de segurança separadas graças às novas variantes de codificador de 17 polos e mestre. Isso permite monitorar de maneira ainda mais produtiva áreas estacionárias, por exemplo, com o novo muting dinâmico parcial. Além disso, as novas funções para o setor de intralogística, como avaliação do decodificador, modo standby e navegação mais precisa, garantem um monitoramento mais eficiente de aplicações móveis.
Ostfildern, 30/06/2021
Scanner a laser de segurança PSENscan da Pilz com até três zonas de segurança separadas e até 70 configurações comutáveis: monitoramento de aplicações móveis e estacionárias com maior flexibilidade e produtividade!
Graças à avaliação rápida e direta das novas entradas do codificador no scanner a laser de segurança é possível reduzir o esforço e os custos para a fiação adicional. Além disso, graças à sua elevada resolução de 30 ou 40, 50, 70 ou 150 mm e avaliação múltipla dos scaneamentos, o PSENscan pode ser usado com muito mais flexibilidade e versatilidade. Com o novo módulo de armazenamento substituível, é possível transmitir com facilidade as configurações para outros scanners a laser. Além disso, o PSENscan possui um scanner principal que pode ser substituído em caso de danos, o que reduz em muito os tempos de instalação e de parada dos sistemas.
Proteção dinâmica
O muting dinâmico no scanner a laser de segurança PSENscan é um muting parcial ampliado. Com isso, é possível, por exemplo, movimentar o produto transportado na área de proteção em condições previamente definidas, sem que ocorra uma parada da máquina.
A nova codificação de feixes também oferece vantagens: Para dois scanners laser de segurança que não estão conectados em série trabalharem em um sistema, é excluída a interferência mútua. Com isso, dois scanners a laser de segurança utilizados de maneira independente um do outro podem ser operados lado a lado de maneira flexível. O muting parcial e a codificação de feixes garantem maior disponibilidade para máquinas e sistemas.
Intralogística: Móvel mais flexível e exato
PSENscan pode mudar para o modo standby, se necessário. Isso é muito vantajoso nos sistemas de transporte sem condutor (AGV), pois as máquinas podem ser reiniciadas mais rapidamente. O consumo reduzido de energia devido ao modo standby ajuda a economizar. Em conjunto com a nova função automatizada de autoreset, também é possível um reinício com economia de tempo. Além disso, o PSENscan registra listas de erros: Agora estas listas são exibidas localmente no aparelho, permitindo um diagnóstico mais rápido e um reinício mais ágil.
Garantia de qualidade e eficiência
Além disso, os valores de intensidade e de distância também podem ser lidos no PSENscan para uma navegação mais precisa nas estações. Se as informações de distância não forem suficientes, é possível agora usar os refletores para a navegação. Com isso, é possível um posicionamento exato durante a navegação, por exemplo, ao acoplar um AGV a uma máquina durante a transferência de material. Graças aos módulos ROS fornecidos, a implementação é fácil de manusear.
Para garantir a máxima segurança mesmo quando a velocidade do AGV mudar, os campos de proteção do PSENscan agora podem ser adaptados dinamicamente a diferentes tempos do AGV. Isso permite que obstáculos sejam evitados com maior precisão. Isso aumenta a segurança das pessoas e das máquinas e minimiza a possibilidade de paradas na produção. A navegação precisa e o ajuste a diferentes velocidades ajudam os usuários do AGV a aumentar a produtividade e, portanto, a eficiência do seu sistema.
As novas variantes de PSENscan possibilitam uma proteção ainda mais flexível de áreas perigosas estacionárias e móveis, oferecendo tanto proteção de acesso por trás como proteção de acesso para fabricação e intralogística, como também para os setores automobilísticos, de embalagens e de processamento de materiais.
Outras informações sobre o produto estão disponíveis aqui.
Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt
Telefone:
Email: info@pilz.pt