Apesar da desaceleração econômica, o grupo empresarial Pilz segue rumo ao crescimento: A novidade no portfólio da Pilz é a primeira solução segura e completa para o monitoramento de áreas de proteção com base na tecnologia de radar. Ela é formada pelo sistema seguro de radares “LBK System” da Inxpect S.p.A. e pelo minicontrolador configurável PNOZmulti 2. Com essa solução completa, é possível monitorar as áreas de proteção com segurança e economia inclusive nas condições mais críticas, por exemplo, os empoeirados ambientes de produção agressivos do processamento de madeira ou estruturas complexas de instalação. A vantagem da solução segura do sistema de radares é a elevada produtividade das máquinas ou das instalações apesar das condições críticas.
Ostfildern, 23/05/2019
Novidade no portfólio da Pilz: a primeira solução de sistema de radares do mundo, segura até nos ambientes mais agressivos.
A solução segura de sistema de radares expande o portfólio da Pilz na área de sistemas de sensores seguros PSEN.
Solução de sistema formada por sensor de radar e comando
Dependendo da aplicação, a solução segura de sistema de radares compreende até seis sensores de radares e uma unidade de controle. Conta ainda com o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2, responsável pela segurança da solução. Em caso de falha e de descumprimento da área ou do espaço de proteção, o PNOZmulti garante a execução de uma reação exitosa, segura e confiável. A solução segura de sistema de radares pode ser aplicada até a SIL 2, PL d, categoria 2.
Entre as funções voltadas para a segurança cobertas pela solução de sistemas está a “função de registro”, ou seja, a máquina é colocada em um estado de segurança assim que uma área de perigo é descumprida e o bloqueio de reinicialização é acionado, evitando que a máquina volte a funcionar sozinha enquanto ainda houver pessoas na área de perigo. Cada sensor é capaz de cobrir a distância máxima de 4 m e uma área estreita de 50° na horizontal e 15° na vertical ou larga de 110° na horizontal e 30° na vertical.
Modular para aplicações flexíveis
As áreas de proteção ou os sistemas podem ser instalados modularmente no local de instalação da solução segura de sistema de radares: é possível combinar livremente os vários sensores, que podem ser configurados individualmente. Conforme a característica da área a ser monitorada, pode-se instalar uma cerca de proteção mais larga ou mais estreita. A área de proteção real do sensor depende da altura em que o sensor é instalado, da sua inclinação (horizontal/vertical) e da configuração da área de advertência. Dessa forma, a solução de sistemas pode ser composta por zonas de proteção diferentes conforme a quantidade e a organização dos sensores formando, por exemplo, uma formação circular.
Possibilidade de realizar as mais variadas aplicações
O sistema de radar é composto modularmente e pode-se configurar de um a seis sensores. O Muting integrado pode desativar momentaneamente os sensores divididos em até três grupos.
A seleção e a configuração dos sensores são realizadas pela ferramenta de software Safety da Inxpect. Como opção, também é possível configurar uma área de advertência adicional. Isso economiza tempo e a máquina pode ser recolocada em operação mais rapidamente.
Poeira e sujeira não são um problema
A tecnologia segura de radares, base da solução de sistemas, é praticamente insensível a influências externas como poeira, chuva, luz, faíscas ou vibrações. Por isso, a solução segura de sistema de radares pode ser utilizada em qualquer área da sua aplicação nas quais não é possível garantir a disponibilidade dos sensores e das tecnologias optoeletrônicas. Como complemento para o monitoramento seguro de áreas com o scanner de segurança a laser PSENscan ou com as grades de luz PSENopt, a primeira solução segura de sistema de radares do mundo oferece uma solução produtiva inclusive para condições extremamente críticas, como em áreas externas, na indústria pesada ou no processamento de madeira.
O local de instalação típico é a indústria pesada, na qual predominam sujeira, poeira, aparas, faíscas de solda, brilhos intensos e vibrações. Incluem-se aí o processamento de aço, as fundições e o processamento de madeira. Na área externa, a solução de sistema de radares protege os guindastes e as instalações de transporte, como portos e depósitos de mercadorias, inclusive sob neblina, neve e chuvas fortes.
Você encontra mais informações aqui.
Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt
Telefone:
Email: info@pilz.pt