Além das várias categorias de parada, a norma harmonizada EN ISO 13850 define diretrizes de projeto correspondentes no que diz respeito à especificação da cor de um botão de parada de emergência. Um botão de parada de emergência deve ser claramente reconhecível, facilmente visível e rapidamente localizado. Por esta razão, uma parada de emergência deve ser vermelha sobre um fundo amarelo.
Para um botão de parada da área, segundo a EN 60204-1:2019, 10,2 Elementos de comando, usar preferencialmente a cor PRETA, CINZA ou BRANCA. Mas não deve nunca coincidir com o esquema de cores de um botão de parada de emergência.
Observação ampliada:
De acordo com a DIN EN 60204-1:2019, seção 9.2.3 PARADA, é determinado que as funções de parada devem ser determinadas com base na avaliação de riscos e nas exigências funcionais da máquina.