Fala-se de máquinas ou instalações ligadas em cadeia, por exemplo, quando máquinas são agrupadas formando uma instalação completa ou quando uma máquina existente é complementada por outra máquina.
Máquinas ligadas em cadeia
O que caracteriza máquinas ligadas em cadeia?
Para avaliar se se trata de uma instalação ligada em cadeia, devem ser respondidas as seguintes perguntas:
- Existe uma ligação funcional em cadeia? As partes da instalação atuam como uma totalidade ou formam uma unidade?
- Existe uma ligação de técnica de controle em cadeia? As partes da instalação são operadas como uma totalidade?
- É necessária uma ligação em cadeia da técnica de segurança? Do ponto de vista da técnica de segurança, as partes da instalação funcionam como uma totalidade?
Obrigatoriedade de identificação de máquinas ligadas em cadeia
Se, devido à ligação em cadeia de vários mecanismos parciais, forem esperados efeitos funcionais, efeitos da técnica de comando e da técnica de segurança sobre a instalação completa, então deve ser realizado também o processo de avaliação de conformidade da instalação completa.
Nesse caso, isto significa que, para as partes relevantes da instalação (consideração das interfaces), deve ser realizado o processo completo, desde a avaliação de riscos, até a instalação do símbolo CE, obedecendo a Diretriz de máquinas.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com