Segurança funcional

O que significa segurança funcional?

Labirinto de normas

As causas de perigos podem ser muito variadas, da mesma forma que as medidas técnicas para evitá-las. Por isso, distinguem-se os tipos de segurança, por exemplo, pela causa dos possíveis perigos.

“Segurança funcional” é o termo utilizado quando a segurança depende do funcionamento correto de um sistema de controle.

A avaliação de riscos desempenha um papel crucial no que diz respeito às exigências relativas à segurança funcional. A norma EN ISO 12100 determina quais etapas devem ser observadas na avaliação de riscos e na mitigação de riscos de máquinas. A avaliação e verificação das funções de segurança são realizadas pelas normas EN ISO 13849 e EN IEC 62061, desde que a medida de proteção técnica exigida dependa de um sistema de comando. A estimativa dos riscos determina quais são as exigências à integridade de segurança (PL, SIL).

Para onde vai a "segurança funcional"?

Setas ligam às normas

Há também uma automação na tendência à digitalização. Com um crescente grau de complexidade, sistemas de comando configuráveis ou programáveis estão sendo cada vez mais utilizados para proteger máquinas e instalações. Ao projetar comandos de máquinas, a questão de como selecionar o nível de segurança necessário para funções de segurança relacionadas ao comando muitas vezes surge durante a avaliação de risco. Os fabricantes devem selecionar e combinar componentes de acordo com determinados critérios. Na avaliação de risco, é considerada a probabilidade de uma falha perigosa de um componente. As probabilidades de falha dos diferentes componentes devem ser consideradas em conjunto. O nível de segurança necessário é determinado por gráficos que mapeiam a gravidade do dano e a duração ou frequência da exposição. Quanto maior o risco, maiores são as exigências técnicas ao sistema de comando. Todas as funções de segurança são consideradas. Por exemplo, proteção contra reinício involuntário ou desligamento em caso de perigo através da função de parada de emergência, ou que a máquina fique segura mesmo se o sistema de comando falhar. 

Além das exigências por uma máquina segura, a produtividade deve ser levada em consideração. Caso contrário, aumenta o incentivo para adulterar os dispositivos de segurança.  

Os requisitos para as partes relevantes para a segurança dos comandos das máquinas estão especificadas tanto na ISO 13849 quanto na IEC 62061.

Períodos de transição e harmonização

A publicação da ISO 13849-1, anteriormente planejada para 2021, foi adiada para 2023. Ainda não está claro o momento da harmonização para a norma UE EN ISO 13849-1 nem se haverá um período de transição para a publicação da norma no Diário Oficial e quanto tempo isso pode levar.

O processo de harmonização da IEC 62061 para a EN IEC 62061 durou um ano. Assim que uma norma IEC ou ISO for publicada no Diário Oficial da União Europeia como uma norma UE, aplica-se o efeito de presunção. Isto significa que um fabricante que cumpre as especificações da norma pode presumir que cumpre as exigências de saúde e segurança da Diretriz de Máquinas e pode, portanto, afixar amarcação CE em sua máquina como parte da avaliação de conformidade com a declaração de conformidade da marcação CE. As normas internacionais retificadas podem ser utilizadas, desde que tenham sido publicadas nas páginas da IEC e/ou da ISO. Portanto, é recomendável lidar com os desdobramentos esperados o quanto antes.

Programação   Status  Programação  Status 
ISO 13849-1 (FDIS) 
  • publicada
IEC 62061 (FDIS) 
  • publicada
ISO 13849-1  
  • publicada
IEC 62061  
  • publicada
EN ISO 13849-1 
  • publicada
EN 62061 
  • publicada
EN ISO 13849-1 (harmonizada) aberta EN 62061 (harmonizada) 
  • publicada

Resumo da segurança funcional

Assessoria em segurança funcional

A segurança funcional sempre tem como objetivo proteger pessoas e máquinas de perigos. Na Europa, as normas relevantes sobre a segurança funcional no âmbito da construção de máquinas são listadas na Diretriz de Máquinas. Faça o download do nosso pôster sobre a “segurança funcional” e conheça de modo resumido o procedimento de uma avaliação de risco e da mitigação de riscos de acordo com a EN ISO 12100. Duas são as normas importantes derivadas dessa “Norma A”: EN ISO 13849-1 ou EN IEC 62061.

Download do pôster de segurança funcional

Mais informações

Visão geral do segmento
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com