Brasil | português

Marcação CE

Uma máquina existente que já possui um certificado CE deve ser montada junto com uma máquina nova, incompleta [...] [...]. A nova máquina [...] deve ser submetida a uma nova certificação CE?

Uma máquina existente que já possui um certificado CE deve ser complementada / montada junto com uma máquina nova, incompleta (agregação de um dispositivo de manuseio a uma máquina de torno). A nova máquina combinada deve ser submetida a uma nova certificação CE?


Para esclarecer a necessidade de uma emissão renovada da Declaração de conformidade CE, deverá ser avaliado primeiro se a máquina combinada trata-se de uma totalidade de máquinas. De acordo com o caso esclarecido, isso deve ser respondido com um sim. Na constituição de uma totalidade de máquinas é necessária uma certificação CE. Sendo assim, para a constelação das máquinas acima apresentada, deve ser emitida uma nova Declaração de conformidade CE.

Na avaliação, deve ser considerado com prioridade, se a máquina (nesse caso, a máquina de torno) foi disponibilizada pela primeira vez antes de 1995 ou somente depois disso. Em uma disponibilização antes de 1995, a máquina deve cumprir no mínimo as prescrições da Regulamentação de Segurança Industrial. Depois de 1995, a certificação CE já deve ter ocorrido na data da primeira disponibilização.