Para simplificar um circuito (estruturado conforme a cat. 4), pode-se ligar em série o maior número possível de botões de parada de emergência?

Na arquitetura da categoria 4 , é permitida uma ligação em série de botões de parada de emergência , visto que a parada de emergência é apenas um dispositivo de proteção secundário.

Parte-se do princípio de que a parada de emergência seja ativada somente em situações de perigo e, portanto, apenas por um botão de parada de emergência. Durante a avaliação de riscos de acordo com a Regulamentação de Segurança Industrial, a empresa operadora deve definir em quais intervalos e de qual forma as funções de segurança devem ser inspecionadas.

Onde está o limite?
O limite se encontra no nível de performance. Pois a ligação em série de vários componentes de segurança piora o resultado global. Se você atingir o PL exigido pela ligação em série dos botões de parada de emergência, não haverá nada que impeça a utilização dessa quantidade.

Cada relé é considerado SRP/CS no sentido da norma EN ISO 13849?
Na consideração da segurança, todos os interruptores de parada de emergência podem ser ligados em série, isto é, você precisa aplicar somente uma SRP/CS. Entretanto, como descrito acima, o PL pode piorar com a ligação em série e, assim, pode ser possível aplicar vários SRP/CS.
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com

Este artigo foi útil?