Brasil | português

Marcação CE

Qual documentação um fabricante externo de armários de distribuição deve fornecer ao fabricante das máquinas? O armário de distribuição conta como máquina incompleta? É necessária a declaração do fabricante ou da empresa montadora?

Um armário de distribuição está sujeito principalmente à diretriz de baixa tensão e à diretriz CEM. Estas diretrizes requerem a emissão (não a anexação) de uma Declaração de conformidade CE e uma marcação CE. Por isso, não é possível uma declaração de montagem conforme a diretriz das máquinas.

Um armário de distribuição com comando é uma parte importante de uma máquina, porém, por definição, ele ainda não é uma máquina incompleta.

Como o armário de distribuição será uma parte integrante de uma máquina, ele deve ser verificado durante o processo de avaliação da conformidade (a ser realizado pelo fabricante da máquina). Isto quer dizer que são necessários dados mais detalhados do que o exigido conforme e a diretriz de baixa tensão ou a diretriz CEM. Por isso, o fabricante das máquinas deve solicitar adicionalmente a confirmação das determinações da diretriz de máquinas. Como não existe uma responsabilidade legal em relação à isso, isso deve ser acordado legalmente antes da assinatura do contrato.