Aqui você encontra respostas sobre temas de segurança de máquinas, prescrições de segurança operacional, diretrizes e normas. Ou aproveite o conhecimento técnico de nossos especialistas e faça sua própria pergunta.
FAQ: Direito e Normas
Você está procurando respostas sobre segurança de máquinas?
Resumo da FAQ: Direito e Normas
Categoria
Limpar filtro
- Quando uma parada de emergência de uma instalação de máquinas é ativada, é necessário restaurar/confirmar a parada de emergência de cada máquina individual?
- Qual deve ser a cor de um botão de parada da área?
- É permitida a utilização conjunta de paradas de emergência de canal único e de canal duplo em uma mesma instalação?
- O que seria uma "pessoa capacitada"?
- Quando uma esteira transportadora é considerada não mais transitável?
- Existe uma norma que informa qual velocidade minimizada pode ser operada, por exemplo, por esteiras transportadoras quando a esteira transportadora não está protegida por uma estrutura?
- O que se altera com a norma EN ISO 12100?
- Qual é a diferença entre as normas dos tipos A, B e C?
- Para simplificar um circuito (estruturado conforme a cat. 4), pode-se ligar em série o maior número possível de botões de parada de emergência?
- Uma chave seletora de modo operacional deve ser avaliada de modo seguro?
- O que significa totalidade de máquinas?
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com
Este artigo foi útil?