Existem muitas fontes de energia que podem representam um risco potencial para os trabalhadores na indústria. Por esta razão, a diretriz americana 29 CFR 1910.147 e as diretrizes europeias para o local de trabalho, exigem que as máquinas e outros equipamentos de trabalho sejam separados da alimentação de energia e, deste modo, protegidos e excluída uma religação acidental.
Lock Out Tag Out (LOTO): Comando de energia perigosa
Nosso serviço para sua segurança

Lock Out Tag Out - mundialmente em evolução
Os programas Lock Out Tag Out (trava contra religação/identificação, LOTO) continuam a evoluir na Europa e não são mais vistos como uma mera solução de segurança americana. O número crescente de empresas mundialmente, as quais desenvolvem processos LOTO, indica que a indústrias segue exemplos "best practice".
Pilz – Seu parceiro para serviços Lock Out Tag Out
De acordo com a legislação europeia, um programa Lock Out Tag Out no local de trabalho não é obrigatório, mas existem exigências especiais, que podem ser cumpridas através do processo LOTO. Assim, se aplicado um processo LOTO, ele deve estar de acordo com a legislação americana 29 CFR 1910.147. Esta determina que uma empresa deve implantar, no mínimo, as seguintes exigências:
1. Desenvolvimento de uma estratégia geral Lock Out Tag Out
2. Elaboração de uma lista de máquinas, as quais necessitam de um processo Lock Out Tag Out.
3. Garantia de que todos os equipamentos necessários para o bloqueio e identificação de uma máquina estão disponíveis
4. Desenvolvimento de um processo LOTO para as máquinas designadas
5. Aprendizagem e treinamento do pessoal para identificação de energia perigosa e processo LOTO
A Pilz oferece um pacote complete para um sistema LOTO, composto por dois níveis: Análise Lock Out Tag Out e Desenvolvimento de processo Lock Out Tag Out. Ambas as soluções foram combinadas por nós em um pacote prático, de acordo com suas necessidades.
No âmbito do Lock Out Tag Out a Pilz
- desenvolve um processo Lock Out Tag Out customizado, para controlar com segurança energias perigosas
- analisar as instalações existente e processos
- desenvolver novos processos de acordo com as exigências legais
- instalar placas Lock Out Tag Out claras na instalação
- Desenvolver alternativas para o trabalho em máquinas, nas quais a separação da alimentação de energia geral não é necessária na execução de pequenos trabalhos de manutenção
Suas vantagens através dos serviços Lock Out Tag Out
- Beneficie-se de um caminho simples, seguro e eficiente para implantação de Lock Out Tag Out em sua instalação
- Beneficie-se de processos LOTO específicos para máquinas, desenvolvidos pela Pilz em sua instalação
- Veja através da identificação clara de tarefas de manutenção, onde ocorrem medidas de segurança alternativas ou a instalação é desligada parcialmente.
- Aumente sua produtividade com nosso serviço Lock Out Tag Out
Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br