Brasil | português

Acesso somente para pessoas autorizadas.

Esteja totalmente seguro com a Pilz!

Nem a melhor proteção com portas ou o controle de acesso poderá ajudar você se ocorrer um acesso não autorizado às máquinas pela rede. Oferecemos um conceito coerente de acesso para máquinas que inclui não apenas a segurança de máquinas, mas também leva em conta a Industrial Security das suas máquinas. Criamos uma solução possível para o controle seguro de acesso.

Proteja os controladores de manipulações externas: Firewall SecurityBridge

Como você protege as funções de segurança da sua instalação industrial ou de produção contra acesso não autorizado, manipulação e alterações não permitidas? Com o Firewall SecurityBridge da Pilz. No vídeo, Nils Bücker, gerente de produtos e de tecnologia para comunicação e plataformas da Pilz, explica como você pode proteger suas máquinas e instalações de modo a permitir acesso apenas ao pessoal autorizado e impedir manipulações do sistema de comando por meio de acessos externos. Isso é essencial em tempos de Internet das Coisas para Indústria, em que a interconexão de instalações industriais e de produção aumenta continuamente, ultrapassando as fronteiras dos países.

Autorização de acesso em um sistema de IHM

Sistemas de IHM em instalações oferecem a visualização e o comando de processos de máquinas e devem ser protegidos contra acessos não autorizados. Na prática, isso é negligenciado com frequência.
No vídeo, Christoph Baumeister, gerente de produto de operações, monitoramento e ferramentas da Pilz, explica como você pode se resguardar com o sistema de autorização de acesso PITreader e as chaves RFID correspondentes, de modo que cada usuário possa ativar apenas as funções de IHM que condizem com sua qualificação e suas tarefas. Explica também como a atribuição de funções e autorizações individuais pode contribuir para a segurança da qualidade e o aumento da produtividade.

Autorização de acesso em uma porta de proteção

As máquinas, no geral, são protegidas com cercas de segurança e portas de proteção. Com isso, as pessoas devem ser protegidas contra movimentos perigosos e a produtividade da instalação deve ser garantida.
Christoph Baumeister, gerente de produto de operações, monitoramento e ferramentas da Pilz, explica no vídeo por que a autenticação de usuários também desempenha um papel importante na segurança de portas de proteção. Veja como são feitas na prática as autorizações de acesso com o teclado PITgatebox com PITreader integrado e saiba como garantir a segurança total das portas de proteção com o sistema modular de portas de proteção.

Autorização de acesso e seleção segura dos modos operacionais

Em muitas instalações e máquinas, é necessário alternar de maneira segura entre diversos modos de operação. Na prática, isso representa, por exemplo, a troca entre o funcionamento automático e o modo de configuração, ou mesmo a comutação para o modo de serviço.
Descubra no vídeo de Christoph Baumeister, gerente de produto de operações, monitoramento e ferramentas da Pilz, o que deve ser observado aqui e como é possível utilizar o PITmode fusion ou o PITreader e o PNOZmulti 2 para a autorização de acesso e a seleção segura dos modos operacionais. Isso tudo, é claro, com autorizações individuais em modernas chaves RFID e sem chaves mecânicas.

Seleção segura e funcional dos modos operacionais com comandos compactos PNOZmulti 2 e o sistema de autorização de acesso PITreader

Veja no vídeo a solução completa para o monitoramento da seleção segura e funcional dos modos operacionais. A solução consiste no sistema de autorização de acesso PITreader e nos novos módulos de função de seleção de modos operacionais MSO flex e MSO flex visu na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. O dispositivo de base PNOZ m B1 dos comandos compactos seguros PNOZmulti 2 é utilizado para selecionar o modo operacional escolhido. No PITreader com as chaves RFID correspondentes são configuradas as autorizações para a seleção dos modos operacionais. Com a utilização da solução completa do PNOZmulti 2 e do PITreader, é possível garantir que somente pessoas autorizadas e qualificadas consigam ativar os modos operacionais. Desse modo, o operador se protege contra a instalação e a instalação se protege contra o operador. Safety e Security juntas!

Deseja receber mais informações?