Brasil | português

Definições e exigências de segurança conforme a Diretriz de aparelhos de pressão (DGRL)

Definições e exigências de segurança conforme a Diretriz de aparelhos de pressão (DGRL)

Para todos os aparelhos denominados pela Diretriz como aparelhos de pressão (por exemplo: vasos de pressão ou tubulações), deve ser elaborada uma Declaração de Conformidade CE separada. Nesse caso, o próprio fabricante pode escolher qual método de avaliação (sistema de garantia da qualidade, avaliação de amostras de fabricação ou verificação individual) ele tomará como base. Além disso, é necessário o símbolo CE antes que o aparelho seja colocado em circulação.

A Diretriz de aparelhos de pressão realiza uma classificação dos aparelhos de pressão nas categorias I a IV, em dependência do potencial de perigo. O potencial de perigo é determinado, por exemplo, com base nos critérios pressão operacional máxima, volume ou grupo de fluidos.

Título oficial da Diretriz de aparelhos de pressão

Diretriz 97/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de maio de 1997 para ajuste das prescrições legais dos Estados-membros, referente a aparelhos de pressão