Brasil | português

Proteção contra manipulação

Travamento seguro de sua máquina

Se os dispositivos de proteção forem manipulados, isso poderá ocasionar graves acidentes ou danos em máquinas, com riscos legais e financeiros difíceis de calcular. Descubra mais sobre como reconhecer as causas e evitar manipulações.

Por que ocorrem manipulações em máquinas e instalações?

Não é raro que dispositivos de proteção em máquinas sejam manipulados pelos usuários. Os dispositivos mais atingidos são dispositivos de proteção móveis, separadores e dispositivos mecânicos não móveis.

São vários os motivos pelos quais usuários e operadores de máquinas as manipulam, causando perigo a seus colaboradores. Rapidez no serviço, comodidade, pressão de tempo e de desempenho, má ergonomia ou facilitação de modos operacionais podem ser possíveis motivos. A consequência são acidentes – desde ferimentos graves até casos de morte.

 

Estímulos a manipulações devem ser eliminados!

Como especialistas em automação e fabricantes de dispositivos de proteção seguros, o nosso interesse é proteger o homem, o meio ambiente e o patrimônio das instalações. Mas isso só será possível se as máquinas forem operadas conforme as determinações e se os dispositivos de proteção não forem manipulados.

 

Como é possível atuar contra manipulações?

Em primeiro lugar, é necessário reconhecer os estímulos que favorecem a manipulação. Desconfortos da máquina representam um estímulo para o usuário. Como recurso para determinar um estímulo à manipulação, pode ser utilizado o esquema de avaliação elaborado pelo IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung; Instituto para Proteção ao Trabalho do Seguro de Acidentes Oficial Alemão). Ele apresenta pontos fracos possíveis e sistemáticos, bem como possibilidades de eliminação.

 Esquema de avaliação para determinar o estímulo a manipulações

 Esquema de avaliação para determinar o estímulo a manipulações

Fabricantes e usuários de máquinas são responsáveis pelas consequências de manipulações

Basicamente, é recomendado planejar o conceito de proteção paralelamente ao Desenvolvimento da máquina. Isso inclui:

  • Definir as exigências no Cadernos de especificações de fornecimento
  • Desenvolver simultaneamente o conceito de proteção e o funcionamento da máquina
  • Determinar o estímulo à manipulação
  • Otimizar o conceito de proteção
  • Verificar a eficiência da redução do estímulo à manipulação 

Determine todos os dados operacionais de uma máquina já na fase do planejamento de sua fabricação e desenvolva os conceitos de proteção apropriados para esse fim. Solicitações de modificação nessa fase inicial ainda podem ser consideradas sem gastos maiores.

Se houver máquinas já em circulação, deverão ser realizadas descrições da situação em períodos regulares e efetuada uma análise de causas. Tanto o pessoal de vendas quanto o de manutenção podem avaliar se existe um estímulo à manipulação ou se já existe uma manipulação concreta em um dispositivo de proteção.

Caso tenha sido constatado que houve manipulação, devem ser determinadas primeiramente as causas que deram motivo a isso e o conceito de segurança deve ser aprimorado. Simplesmente troque os dispositivos de proteção que cumprem a mesma função (por exemplo, uma porta de proteção contra uma grade de luz, caso isso seja mais adequado). Adicionalmente, podem ser instalados comandos de acionamento com funções de segurança integradas.

Para impedir a manipulação de dispositivos de proteção, a exigência é colocada não somente ao usuário da máquina, mas também ao fabricante da máquina. Existem bases legais válidas para todo o tempo de vida útil, que regulamentam as responsabilidades e as obrigações.

Na Europa, a manipulação de dispositivos de proteção é explicitamente proibida e sujeita a penalidades. O fabricante é responsável por falhas de produção, fabricação e instruções; o usuário, por possíveis danos pessoais.

Teremos prazer em orientá-lo a respeito de como impedir manipulações em dispositivos de proteção em máquinas e instalações. Nossa oferta de serviços abrange desde a avaliação de riscos até a declaração de conformidade.


Mais informações:

Oferta de serviços de segurança de máquinas

O Compêndio de Segurança em Inglês lhe oferece informações sobre segurança de máquinas.

Compêndio de Segurança