Etapa 3: Garantia das normas de segurança: O fabricante da máquina é obrigado a cumprir os requisitos essenciais de saúde e segurança de acordo com o Anexo I da Diretriz de máquinas. Estes requisitos formulados de forma relativamente abstrata são concretizados pelas normas europeias. A UE publica listas de normas harmonizadas para esta finalidade. A aplicação dessas normas é voluntária, mas o cumprimento das mesmas leva a uma presunção de conformidade com a legislação. Isto pode reduzir consideravelmente o ônus da prova, e o esforço necessário para a avaliação de risco pode ser significativamente menor.
Etapa 4: Realização da avaliação de risco: O fabricante é obrigado a realizar uma avaliação de risco. A forma e o escopo das avaliações de risco, em princípio, não estão especificados em nenhuma diretriz, mas a norma EN ISO 12100 descreve o procedimento geral.
Etapa 5: Validação: A validação é uma das etapas mais importantes no decorrer do procedimento de avaliação de conformidade e, consequentemente, da declaração de conformidade. Ela é essencial para provar que todos os requisitos de segurança são atendidos.
Etapa 6: Compilação da documentação técnica: A documentação técnica de acordo com a Diretriz de Máquinas é bastante extensa, dependendo da complexidade do seu produto. Ela deve ser armazenada por pelo menos dez anos após a introdução do produto no mercado e deve estar disponível para as autoridades nacionais competentes.
Etapa 7: Emissão da declaração de conformidade da UE: Ao emitir a declaração de conformidade da UE, o fabricante declara ter levado em conta todas as diretrizes aplicáveis ao produto.
Etapa 8: Afixação da marcação CE: Após a emissão da declaração de conformidade da UE, a marcação CE pode ser afixada. A marcação CE deve ser visível, legível e indestrutível. É importante que a marcação CE possa ser claramente distinguida de outras marcações CE, por exemplo, nos componentes. Para evitar confusão com outras marcações, é aconselhável afixar a marcação CE da máquina completa na placa da máquina, que também deve incluir o nome e o endereço do fabricante.