Brasil | português

Dispositivos de proteção separadores móveis

Dispositivos de proteção separadores móveis

Dispositivos de proteção separadores móveis geralmente estão ligados mecanicamente com a estrutura da máquina ou com uma parte fixa nas proximidades da máquina. O dispositivo de fixação pode ser fixado com dobradiças ou instalado sobre trilhos. Podem ser abertos sem ferramenta e atuam somente se estiverem fechados.

Dispositivos de travamento como solução de segurança

Dispositivos de proteção separadores móveis podem estar ligados a um dispositivo de travamento. O dispositivo de proteção de travamento faz com que, por exemplo, ao se abrir uma porta de proteção, funções perigosas da máquina sejam paradas e um reinício inesperado seja impedido seguramente.

 

Normas para dispositivos de proteção separadores móveis

Norma Título
EN ISO 14120

Segurança de máquinas
Dispositivos de proteção de barreira física – Exigências gerais à configuração e à construção de dispositivos de proteção de barreira física fixos e móveis

EN ISO 14119

Segurança de máquinas - sistemas de travamento associados a dispositivos de proteção de barreira física - Princípios de configuração e escolha

 

Proteção contra (re)início inesperado de uma máquina

Depois de ativado um dispositivo de proteção, uma máquina não deve reiniciar automaticamente depois que a pessoa saiu da área de proteção. O reinício somente pode ser possível com a confirmação em um aparelho de comando e com contato visual sobre esta área.

Isto é relevante, por exemplo, quando a alimentação de energia elétrica é restabelecida depois de uma interrupção ou se, por um comando com defeito, um acionamento der partida inesperadamente.

 

Norma para proteção contra (re)início inesperado

Norma Título
EN 1037

Segurança de máquinas
Impedimento de início inesperado

 

Você gostaria de mais informações? Leia o capítulo 4.2.2! O Compêndio de Segurança em Inglês lhe oferece informações sobre segurança de máquinas.

Compêndio de Segurança