Brasil | português

Dispositivos de proteção separadores fixos

Dispositivos de proteção separadores fixos

Um dispositivo de proteção separador fixo é uma parte da máquina que assegura uma proteção com ajuda de obstáculos. O dispositivo de proteção pode consistir de uma cerca de proteção, uma barreira, uma cobertura ou semelhantes. Ele pode ser soldado, colado ou instalado com meios de fixação (pinos, rebites etc.). Dispositivos de proteção separadores fixos dificultam fisicamente o acesso à máquina.

Prescrições para dispositivos de proteção separadores fixos

De acordo com as prescrições da diretriz para máquinas, as fixações de dispositivos de proteção separadores fixos e móveis devem permitir a sua soltura ou remoção somente com ferramentas. Depois que os dispositivos de proteção tiverem sido removidos, os meios de fixação devem permanecer ligados à máquina ou aos dispositivos de proteção. Tanto quanto possível, depois que os meios de fixação tiverem sido soltos, os dispositivos de proteção não devem permanecer em posição de proteção.

 

Alternativas para dispositivos de proteção

Quando não for possível ou apropriada a instalação de dispositivos de separação separadores, serão utilizadas soluções técnicas de controle. Quando uma pessoa se aproxima de uma fonte de perigo, estas desligarão a máquina ou a colocam em estado seguro de outro modo. Permanece então apenas a técnica de segurança orientadora: por exemplo, no manual de operação ou na máquina, é feita referência a perigos residuais.

 

Normas para dispositivos de proteção separadores fixos

Norma Título
EN ISO 14120

Segurança de máquinas
Dispositivos de proteção separadores – Exigências gerais à configuração e à construção de dispositivos de proteção separadores fixos e móveis

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com