Brasil | português

Marcação CE

Um robô em uma cerca de proteção pode ser protegido por uma porta de segurança que se abre para dentro?

Na EN ISO 10218-2 (norma C para robôs industriais – Exigências de segurança, Parte 2: sistemas robotizados e integração), no capítulo 5.10.4.3., está descrito que um dispositivo de proteção separador móvel deve ser aberto para longe do ponto de perigo. Ou seja, não é permitida uma porta de segurança que se abre para dentro.