Brasil | português

Marcação CE

Qual deverá ser o procedimento quando um aparelho de pressão da categoria III precisar ser instalado como unidade funcional em uma máquina conforme a Diretriz de máquinas? Como deve ser realizado o processo de conformidade?

No caso explicado, o processo de conformidade é realizado de acordo com a Diretriz de máquinas.
Nesse caso, deve estar disponível uma marcação CE própria para o aparelho de pressão de acordo com a diretriz para aparelhos de pressão.


Informação adicional:

Extrato do Guia para utilização da diretriz de máquinas 20006/42/CE, 2ª edição

Diretriz 97/23/CE sobre aparelhos de pressão (DGRL)
Em concordância com o artigo 3, a DGRL pode ser aplicada para riscos causados pela pressão de aparelhos de pressão que recaem em sua área de aplicação e que são instalados em máquinas ou ligados com as mesmas. Quando os aparelhos de pressão que já haviam sido comercializados forem instalados em máquinas, a documentação técnica do fabricante da máquina deverá conter a Declaração de conformidade CE conforme a DGRL para estes aparelhos de pressão – ver § 392: Observações sobre o Apêndice VII, parte A, item 1, alínea a.

Aparelhos de pressão que não estão classificados em nível mais alto que na categoria 1 e que são instalados em máquinas que recaem na área de aplicação da diretriz de máquinas, estão excluídos da área de aplicação da DGRL. Nesse caso, a Diretriz de máquinas se aplica em sua totalidade para este tipo de aparelho. Deve ser observado que a Diretriz de máquinas cobre o risco de quebra durante a operação – ver § 207: Observações sobre o Apêndice I, item 1.3.2.