Brasil | português

Marcação CE

Em uma avaliação de risco, como se diferencia entre um “ferimento leve” e um “ferimento grave”?

Pergunta:

Em uma estimativa dos riscos, os ferimentos devem ser classificados em 4 níveis:
1. sem ferimento
2. ferimento leve
3. ferimento grave
4. morte
Os níveis 1 e 4 são inequívocos. Não estão claros os níveis 2 e 3. Por exemplo, como é classificada uma simples fratura de um osso do dedo ou uma fratura complexa da coxa?

Resposta:

Não existem prescrições fixas para a estimativa dos riscos/classificação de um ferimento. Recomendamos efetuar a seguinte classificação:

Ferimento leve: por exemplo, impacto leve, esmagamento leve, mancha azul ou semelhante. Portanto, um ferimento que não precisa de cuidados médicos e, por isso, não é criado um caso de afastamento por doença.

Ferimento grave: por exemplo, fratura de um osso ou também um ferimento por corte profundo. Via de regra, um ferimento que necessita de cuidados médicos e em que também pode chegar a um afastamento do trabalho.

Porém, de modo geral, deve-se partir sempre do “worst case” do possível risco ao classificar um ferimento.