Brasil | português

Marcação CE

É permitido simplesmente revender uma máquina construída antes de 1995 e que, portanto, não possui a marcação CE? Nesse caso, quais documentos também devem ser fornecidos?

Sim, se a máquina for revendida dentro da UE e se ainda se encontrar no estado original. A nova empresa operadora precisa realizar apenas uma avaliação de riscos conforme a Regulamentação de Segurança Industrial (na Alemanha, ou conforme outras leis em outros países da UE).

Como documento, deve ser anexado à máquina o manual de operação.

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com