Brasil | português

Marcação CE

Queremos deslocar dentro da UE uma máquina que foi construída e certificada conforme a diretriz de máquinas 98/37/CE. Esta máquina pode ser colocada novamente em funcionamento do modo como está?

Se a máquina for recolocada em funcionamento no mesmo estado, não serão necessárias outras medidas relacionadas à Diretriz de máquinas 2006/42/CE. O símbolo CE pode ser considerado como uma espécie de passaporte de viagem dentro da UE.

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com