Brasil | português

Marcação CE

Em um dispositivo que tem a função “parada segura” da categoria 3 conforme EN ISO 954-1, pode-se assumir de que ele é um componente aprovado conforme EN ISO 13849-1 com um valor MTTFd de 50 anos?

Não existe uma classificação direta de componentes que possuem a classificação de categoria conforme EN ISO 954-1 em “componentes aprovados” conforme EN ISO 13849-1. Todavia, deve-se assumir de que estes componentes devem ser considerados como mais do que “aprovados”, visto que a categoria 3 oferece uma proteção de qualidade maior em relação a erros admissíveis em comparação com a categoria 1.

Resumo: Está justificado o pressuposto de “componente aprovado”. Porém, como MTTFd e com base na categoria 3, pode ser admitido somente 10 anos, no máximo, sem informações mais detalhadas do fabricante.