Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Um sistema de tratamento de efluentes foi complementado com um sistema de transporte. Este sistema se encontra ao lado de uma prensa que dispõe de um circuito de parada de emergência (desligamento de emergência). A instalação pode receber um circuito de parada de emergência separado?

Pergunta:

... De que modo é identificado que o interruptor de parada de emergência do armário de distribuição não faz parte da prensa. A proximidade espacial da abertura para manutenção da prensa é de aprox. 2 metros.

Resposta:

Uma afirmação detalhada só pode ser dada depois que a situação tiver sido examinada no local.

Porém, de modo geral pode ser dito que, nesse caso, a empresa operadora da instalação deve realizar uma avaliação de risco de acordo com a Portaria sobre Segurança Industrial (BetrSichV). Nessa avaliação também é considerada a parada de emergência.

É provável que a parada de emergência não precisa ser obrigatoriamente ligada em cadeia. Se houver o perigo de que possa ocorrer uma troca, a parada de emergência deverá ser identificada de modo apropriado, a fim de evitar uma troca desse tipo.
Mas, como no caso explanado provavelmente se trata de um local de trabalho permanente e a área é acessada somente para fins de manutenção, isso possivelmente não será necessário.