Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Quais exigências de segurança valem para a manutenção remota de máquinas?

Pergunta: Quais exigências de segurança valem para a manutenção remota ou o comando remoto (telesserviços) de máquinas? Sob quais premissas é admitida uma intervenção em máquinas no cliente? Existem prescrições normatizadas ou exemplos para implementação correta para este caso?

Resposta: Na avaliação de risco da máquina, devem ser consideradas todas as fases de vida. A manutenção remota é uma fase de vida/ modo operacional a ser considerada na avaliação de risco. De modo geral, vale: A manutenção remota não deve ocasionar nenhum risco.

Não existe uma norma definida para manutenção remota. Entretanto, é possível apoiar-se em outras prescrições:
Algumas normas C tratam deste assunto, por exemplo, a EN ISO 10218-2 para sistemas robotizados.
Neste caso, o capítulo 5.6.5 a)-k) descreve a intervenção remota.

Outros itens relevantes:
- O que ocorre se a conexão do telesserviço é interrompida?
- Consideração do tema segurança (comando não autorizado).

Trata-se de um tema de múltiplos aspectos, em que uma resposta precisa só é possível quando existe uma visão abrangente na aplicação. Entre em contato conosco pelo e-mail sales@pilz.de, se deseja solicitar outros serviços de assessoria.