Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Como pode ser lido o botão de início e o botão “Ir para posição básica” no PNOZmulti?

Pergunta:

Para realizar minhas tarefas de segurança, utilizo um PNOZmulti. Para iniciar nosso ciclo automático, utilize o botão de início. Para deixar a máquina em estado pronto para iniciar, utilizamos o botão “Ir para a posição básica”. Os dois botões confirmam os dispositivos de segurança na máquina (cortina de luz de segurança, ...) e, a seguir, ativam movimentos depois que todos os dispositivos de segurança estiverem ativos. Minha pergunta: Como esses botões podem ser lidos no PNOZmulti:
1) Através de entradas seguras do PNOZmulti?
2) Através de entradas não seguras do PNOZmulti?
3) Através de entradas do comando padrão e, em seguida, transmissão por meio de um módulo de barramento de campo ao PNOZmulti?

 

Resposta:

Os botões podem ser lidos por meio das entradas seguras do PNOZmulti. Porém, na maioria dos casos, isso não é obrigatoriamente necessário.
A partir da avaliação de risco da instalação, será definido se os botões deverão ser avaliados no que se refere à segurança.
Como os movimentos perigosos da instalação só são executados quando todos os dispositivos de segurança estão ativos e funcionando perfeitamente, os botões de início e de confirmação, na maioria dos casos, podem ser lidos por meio de entradas não seguras do PNOZmulti ou em entradas do comando padrão.

Deve ser observado o seguinte:
Deverá ser executada uma ação consciente quando os dispositivos de proteção forem confirmados ou quando a instalação for inicializada.
Como o botão de início e o botão “Ir para a posição básica” confirmam os dispositivos de proteção e iniciam a instalação, o botão deve ser acionado duas vezes ou deve ser instalado um botão adicional para confirmar os dispositivos de segurança.
É importante que a área de perigo seja visível a partir da posição do botão de confirmação para os dispositivos de proteção, a fim de garantir que nenhuma pessoa se encontre na área de perigo.