Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Com que rapidez o “perigo pode ser reconhecido”? E onde se pode fazer a leitura dos dados posteriormente?

Não existe uma velocidade normatizada a partir da qual seja possível deduzir que o perigo que parte dela pode ser reconhecido sempre em tempo hábil.

Todavia, existem alguns valores limite, por exemplo, na VDI 2854, que confirmam que, em caso de movimentos perigosos sem ocorrência de pontos de amassamento e esfoliações, a velocidade deve ser limitada a 15 m/min. Em movimentos perigosos com pontos de amassamento e esfoliações, a velocidade de 2 m/min não deve ser ultrapassada.

Atente por favor: Esses valores podem estar definidos de outra forma por outras normas tipo C e, por isso, requerem uma verificação para cada caso individual.