Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Quais forças podem ser exercidas por componentes para que não ocorram ferimentos graves? Onde podem ser encontrados esses dados?

De acordo com a situação atual, não existem dados de validade geral que se ocupem de limiares graves.
Porém, existem referências isoladas nas normas do tipo C: Estas avaliam um perigo de esmagamento a partir de > 150N como um movimento perigoso.

Apesar disso, esse valor parece impreciso quando se pensa, por exemplo, em pontos de esmagamento e de corte em cantos afiados.

Por isso, é imprescindível analisar cada ponto de perigo separadamente. O grau de risco resulta de todas as propriedades do ponto de perigo.