Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Em instalações novas, é necessário instalar sempre um dispositivo de controle de desligamento de emergência ou também pode ser utilizada uma “variante de contactor”?

Pergunta: Nós precisamos substituir um armário de distribuição para um comando de ventilação simples. Nele, a função de parada de emergência é realizada com um contactor simples, como no desligamento pelo botão de parada de emergência. Um contato do contactor desliga o comando. Na instalação de concepção nova, deve ser previsto um dispositivo de comando de desligamento de emergência ou pode ser escolhida a mesma forma como anteriormente? Em instalações novas, é necessário instalar sempre um dispositivo de comando de desligamento de emergência ou em instalações “simples”, também pode ser utilizada uma “variante de contactor”?

Resposta: Por princípio, uma função de parada de emergência pode ser realizada por um botão que atua diretamente sobre o contactor de operação forçada.
Entretanto, o nível desta função de segurança é limitado a um valor, por exemplo: nível de desempenho c, limitado (conforme a descrição da pergunta, trata-se de um sistema de 1 canal).
Se um nível de desempenho c cumpre a função de segurança de modo apropriado, não é obrigatório o uso de um comutador de segurança.