É permitida a utilização conjunta de paradas de emergência de canal único e de canal duplo em uma mesma instalação?

Pergunta:
Uma instalação (antiga) está equipada com uma parada de emergência geral (PNOZ5 com PZE5, canal único) e algumas paradas de emergência de área parcial (PNOZ5 com PZE5, canal único). Agora uma parte dessa instalação deve ser modernizada, sendo que a parada de emergência de área parcial é fornecida na versão de canal duplo. O montador afirmou que circuitos de canal único e de canal duplo não devem ser misturados e tudo deve ser convertido para canais duplos. É verdade?

Resposta:
A avaliação de risco da instalação define como deve ser executada a parada de emergência ou a parada de emergência de áreas parciais. Entretanto, uma parada de emergência ou uma parada de emergência de áreas parciais deve ser executada de modo que ela imobilize com segurança o máximo de perigo possível na instalação sobre o qual o interruptor atua.
Se, devido a perigos em instalações parciais, as paradas de emergência de áreas parciais forem executadas na versão de canal duplo, a parada de emergência de hierarquia superior deverá ser igualmente executada como canal duplo para evitar a diminuição da segurança.
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com

Este artigo foi útil?