Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Como devem ser distribuídas as responsabilidades quando um construtor de máquinas compra a construção eletroeletrônica de um subfornecedor?

As responsabilidades são definidas no contrato entre o cliente e o fornecedor.

Quem deve emitir a avaliação de risco? O fornecedor pode exigi-la do construtor da máquina?
Conforme as exigências da diretriz de máquinas 2006/42/CE, a avaliação de risco deve ser emitida durante o processo da elaboração do projeto. Nesse caso, o fornecedor deve exigir a avaliação de risco para poder criar o projeto da parte eletroeletrônica de acordo com as exigências da avaliação de risco.


Tomando ao pé da letra, o fornecedor (construção eletroeletrônica) não deve emitir uma avaliação de risco uma vez que não conhece a máquina. Para poder executar uma construção eletroeletrônica tecnicamente correta, deve estar disponível uma avaliação de risco.
Existe a possibilidade de contratar um terceiro para a elaboração da documentação, entretanto, isso deve ser esclarecido com base em um contrato.

Como o fornecedor pode lidar com o fato de que um conceito de segurança apropriado não é possível se baseado em deficiências mecânicas (por ex., ausência de estruturas de proteção)?
A elaboração do projeto da parte eletroeletrônica somente pode ser executada com base nos documentos disponibilizados (avaliação de risco e conceito de segurança). Se surgirem deficiências posteriores, o cliente será responsável pelos custos adicionais. Normalmente, a empresa de componentes elétricos não conhece a máquina detalhadamente e, por isso, só pode tomar como referência os documentos disponibilizados.

Infelizmente, muitas vezes, o fornecedor não recebe os documentos necessários e disso resultam altos custos por retrabalho e modificações durante a colocação em funcionamento da máquina.