Brasil | português

Segurança industrial

Também deverão ser documentadas modificações em uma máquina quando não se tratar de uma modificação importante conforme a Lei de Segurança de produtos (ProdSG)?

Se não se tratar de uma modificação importante conforme a Lei de segurança de produtos (ProdSG), o empregador deverá avaliar a máquina modificada de acordo com as prescrições válidas da proteção ao trabalho. Mas é aconselhável documentar porque as modificações não se tratam de uma modificação importante da máquina.


Deve ser considerado especialmente a Regulamentação de Segurança Industrial (BetrSichV) e a avaliação de riscos conforme a Reg. Seg. Indl. Ela deve ser adequada às novas circunstâncias. Para garantir uma utilização segura da máquina para o operador, se for o caso, as modificações na máquina também deverão ser incluídas em outros documentos da empresa operadora (esquemas elétricos, manual de operação etc.).