Brasil | português

Segurança industrial

Quais dispositivos de segurança podem ser desativados para a colocação em funcionamento?

Com frequência, precisamos lidar com sistemas CNC com laser e não temos certeza do que é permitido. Para a colocação em funcionamento do laser, as medidas de proteção contra radiação devem ser transpostas. A carcaça de proteção dos servo-eixos também precisa ser aberta para fins de ajuste. Como isso deve ser acordado com as exigências da diretriz de máquinas (MRL)? Quais medidas de prevenção de segurança podem ou devem ser tomadas?

A colocação em funcionamento é uma fase que deve ser considerada na avaliação de riscos. Na colocação em funcionamento, nem todas as funções de segurança já estão implementadas/instaladas.

Não existe uma relação sobre quais funções de segurança devem ser desativadas para a colocação em funcionamento e quais não devem. Se as funções de segurança ainda não existirem ou se estiverem temporariamente desativadas, outras medidas deverão ser tomadas. Porém, estas são específicas da instalação e não podem ser definidas à distância de um modo generalizado.