Brasil | português

Segurança industrial

Os dispositivos PNOZ cumprem as condições para PELV conforme EN 50178 para os circuitos de início e circuitos de entrada, na tensão de operação de 230V? Onde isso está documentado?

As informações sobre a tensão de operação estão documentadas no respectivo manual de operação.

Por exemplo, no manual de operação do PNOZ X3, consta a seguinte nota sobre isso:


Nota para categoria de sobretensão III:
Quando no dispositivo forem aplicadas tensões mais altas do que a tensão mínima (>50 V CA ou >120 V CC), os elementos de operação conectados e os sensores deverão apresentar uma tensão de isolamento dimensionada de, no mínimo, 250 V.

Dispositivos em que esta nota constar no manual de operação cumprem as exigências PELV conforme EN 50178.

Dispositivos em que esta nota não constar no manual de operação não cumprem as exigências PELV conforme EN 50178.