Brasil | português

Segurança industrial

Qual conceito de proteção deve ser aplicado em grandes centros de usinagem?

Conforme a Regulamentação de Segurança Industrial (BetrSichV), devido a peças de grande porte que só podem ser manuseadas por uma grua, não podem ser utilizadas cercas contínuas para proteger peças que saltam para fora, em grandes máquinas e instalações com possibilidade de travessia (Apêndice 1, nº 2.5 Reg. Seg. Indl.).

Ao projetar o conceito de proteção para a segurança da máquina, via de regra, deve ser incluído no cálculo uma liberdade de movimentação satisfatória para o operador durante a preparação e organização da máquina (em combinação com velocidades e rotações reduzidas). Adicionalmente, pelo cálculo da energia, deve ser considerada a possível distância, até onde peças são lançadas. Isso resulta no conceito de proteção “semifechado”. Neste conceito de proteção, a organização e o equipamento de proteção individual possuem um papel muito importante.

Aqui também devem ser consideradas as Regras técnicas para segurança operacional (TRBS) 2111, parte 1 e 2.

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com