Brasil | português

Conhecimentos sobre normas

A validação conforme EN ISO 13849-2 é composta por quais etapas?

Pergunta: Assunto validação de funções de segurança em cumprimento a normas: Na ISO 13849-2, são mencionados alguns procedimentos, como análise, teste, verificação, e validação. Como se pode, a partir disso, deduzir uma estrutura para que o resultado represente uma validação correta? É correto dizer que não existe nenhuma validação “como tal”, mas que, a totalidade de atividades, tais como teste, análise, teste funcional etc. realizados de modo estruturado e documentado representam a validação?

Resposta: A validação conforme EN ISO 13849-2 se compõe de diferentes etapas, que dependem da complexidade da aplicação. De acordo com isso, fazem parte da validação a comprovação quantitativa das funções de segurança (verificação do nível de desempenho), os testes funcionais e outras análises funcionais e testes, também em relação à sua documentação.
Portanto, como explicado na pergunta, a validação é a totalidade das diferentes etapas de análise e de testes funcionais com a documentação completa.

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com