Brasil | português

Conhecimentos sobre normas

O armário de distribuição para uma máquina está sujeito à DIN EN 61439-1 ou à DIN EN 60204-1?

... Muitas vezes fornecemos armários de distribuição para máquinas prontos para uso para fabricantes de máquinas. Nesse caso, o armário de distribuição é uma combinação de aparelhos de comando de baixa tensão conforme DIN EN 61439-1? Ou deve ser aplicada somente a DIN EN 60204-1?


Basicamente, as normas são não vinculativas, representando a ferramenta manual básica para cumprir as prescrições de diretrizes.

No caso apresentado, poderia tratar-se da diretriz CEM ou da diretriz de baixa tensão.

A pergunta não pode ser respondida genericamente. Apresentamos como exemplo duas situações:

1) Sua empresa constrói somente o armário de distribuição (a construção da parte elétrica fica a cargo de seu cliente).
Nesse caso, o cliente deve obter a certificação CE do armário de distribuição juntamente com a máquina.
2) Se a construção da parte elétrica estiver a cargo de sua empresa, o armário de distribuição deverá obter a certificação CE na sua empresa e deverá ser fornecido com a Declaração de conformidade de acordo com a diretriz de baixa tensão e a diretriz CEM. PODEM ser aplicadas todas as normas relevantes publicadas no Diário Oficial da UE relacionadas a estas duas diretrizes.

Não é possível determinar com clareza à distância qual é precisamente a norma que entra em questão para a instalação apresentada e os componentes utilizados no armário de distribuição. Recomendação: em cada norma está definida uma área de aplicação. Tomando isso por base, documente porque foi aplicada uma determinada norma (ou porque não foi).